结果:找到"si24r2f si24r2e 电动车安全管理芯片 资产管理标签芯片",相关内容1000条
- 海川5308代替IP5306高集成度移动电源SOC
- 描述5308是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案,5308的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。5308的同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至92%。空载时,自动进入休眠状态静态电流降至10uA。采用开关充电技术,提供最大2.1A电流,充电效率高至91%。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流。支持1、2、3、4颗LED电量显示。特点♦充电自适应充电电流调节,自适应适配器支持4.20/4...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 移动电源管理IC 电池管理芯片 发帖人:润泽芯电子 发帖时间:2024-05-23 14:46:00
- 海川54010.8A锂电池电源管理芯片可兼容HT4928S
- 描述5401是一款集成锂电池充电管理,LED指示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。内部集成了0.8A的线性充电模式,支持对0V电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模式充电,恒定电压4.20V(典型值);内置IC温度和输入电压智能调节充电电流;内部采用了PMOSFET架构,加上防倒充电路,因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管。5401的同步升压转换器提供0.8A输出电流,转换效率高至91%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至9uA。特点♦高度集成,极少的外围元器件♦800mA的固定线性充电电流♦0.8A同步升压转换效率高达91%♦无需...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 电池管理IC 移动电源芯片 发帖人:润泽芯电子 发帖时间:2024-05-22 10:49:00
- 一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC控制器芯片
- OC6801B是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。OC6801B内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6801B采用SOP8封装。特点:宽输入电压范围:5V~400V高效率:可高达97%固定工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCDC,电源管理芯片,led驱动芯片 发帖人:启烨科技小兰 发帖时间:2021-09-30 10:17:00
- SL3038150V恒压芯片60V72V90V开关型降压IC外置MOS管
- 1.方案名称:150V降压恒压IC12v5A大电流2.方案品牌:森利威尔电子有限公司3.方案规格:SOP-84.方案简介:SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A以上。SL3038同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。SL3038采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。SL3038内部...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电源管理芯片,DC/DC,电动车应用芯片, 发帖人:senliwel 发帖时间:2021-09-08 14:11:00
- 可用太阳能板供电的纽扣电池充电管理芯片CN3130
- 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等。概述:CN3130是可以用太阳能板供电的可充电纽扣电池充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部的充电电流自适应模块能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源供电的应用。CN...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 纽扣电池,充电管理,充电管理芯片 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:34:00
- 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G单发芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
- SI24R2F大功率2.4G单发内置MCU电动车安全管理标签应用芯片
- 电动车安全系统应用需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或者爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产和人身安全,无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态或者是否安全,在2019年就多次发生电瓶车充电时发生爆炸或者起火事件。系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片SI24R2F,芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车安全管理芯片 资产管理标签芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-05-30 16:15:00
- 智慧园区实际应用实例--智能巡更系统
- 一、需求背景小区或者工业园区保卫工作,夜晚巡更。以往是通过签到或者扫二维码方式判断,过程中可能会出现帮打卡或者不到现场的可能性。为了避免此情况,现在提供超低功耗的M1卡加NB-IOT双频阅读器,通过识别保安绑定的个人M1卡,再将打卡信息实时传到后台。保证巡更的严密性和安全性。二、系统组成13.56M的RF芯片加NB-IOT互联,实现了真正的超低功耗,使用年限一年以上不用充电三、系统原理工业园区(或居民小区)安保人员携带M1卡片进行巡逻,在巡逻路线上设置打卡点,安装双频阅读器(13.56MHz+NB-IOT),安保人员在园区内巡逻,将所有点位全部巡视一遍,完成打卡,打卡数据信息会通过NB-IO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 NRF24L01P 人员定位 有源标签 资产管理 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-08 16:47:00
- 电瓶车安全系统:SI24R2F
- ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电瓶车安全管理 电动车防盗 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
- 电源管理芯片TB5812是开关的芯片
- 这个只是一个统称,每个笔记本的电源芯片有很多的,而且型号也很多有的还有程序。这个一般笔记本有十几个电源相关芯片的。一般来说供电芯片指的是单独产生某些电压的芯片和相关元件电路,电源管理芯片一般是管理这些供电芯片给他们信号或开关的芯片。银联宝科技主要的电源管理芯片是开关的芯片。例如芯片TB5812。电源管理芯片TB5812可以用于5V2A充电器电源方案其原因是:外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。TB5812采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB58...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 电源管理芯片,开关电源芯片 发帖人:ACDC开关电源芯片 发帖时间:2018-09-26 11:11:00
返回